This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:测量和模拟之间的相位噪声

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2581EVM, CODELOADER, LMX2581, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/566946/lmx2581-phase-noise-between-measure-and-simulation

部件号:LMX2581
主题中讨论的其他部件: CODELOADER,, LMX2582, LMK61E2,LMK0.4208万

尊敬的专家:

我的客户正在测试LMX2581EVM。

他确认了相位噪声,数据比工作台结果更糟。

他无法达到目标规格。

您能否建议解决方法?

请参阅附加文件。

(1) codeloader setting.pdf

(2) WEBENCH R2=1.8k.pdf

(3) webenchr2=6.8k.pdf

(4)测试数据r2=1.8k.bmp

(5)测试数据r2=6.8k.bmp

(6)相位噪音比较

客户已更改默认值的零件。

参考频率:10MHz >12MHz

相位噪声-140dBc/Hz@10kHz,-145dBc/Hz@100kHz,-145dBc/Hz@1MHz

R6 >常闭

r13>47欧姆

R14>常闭

L3>0欧姆

每个输出端接50欧姆。

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

e2e.ti.com/.../_6024_codeloader-setting.pdf

e2e.ti.com/.../_6124_webench_5F00_R2_3D00_1.8k.pdf

e2e.ti.com/.../_6224_webench_5F00_R2_3D00_6.8k.pdf

e2e.ti.com/.../_6524_phase-noise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    如果您尝试满足以下规格:

    相位噪声-140dBc/Hz@10kHz,-145dBc/Hz@100kHz,-145dBc/Hz@1MHz

    无法通过LMX2581满足此要求。

    因此,您拥有以下选项:

    1) 这些规格具有更大的灵活性

    2)使用LMX2582,使用高性能参考 振荡器将OSCin (频率参考)从10 MHz更改为100 MHz。

    我鼓励客户使用我们用于设计和仿真的软件PLLatinum SIM。

    http://www.ti.com/tool/pllatinumsim-sw

    以下是LMX2581的模拟,假设参考振荡器没有相位噪声影响,实际测量可能会有细微变化。 此模拟在10 kHz和100kHz偏移时不符合规格。

    我建议使用LMX2582,它具有更好的PLL和VCO性能。 下面是一个模拟,显示它符合规格:

    如您所见,它符合规格,但参考振荡器必须从10MHz --> 100MHz改变。

    - 142.4 dBc/Hz @ 10k Hz偏移

    - 148.7 dBc/Hz @ 100 kHz偏移

    - 158.8 dBc/Hz @ 1MHz偏移

    请记住,这是一个模拟,它不考虑参考振荡器相位噪声影响,通常会影响它的低偏移(1-10kHz)

    我建议使用高质量振荡器,以便在LMX2582上实现此性能:

    1) VC-708固定的Vectron 100 MHz频率

    2) TI的LMK61E2可编程振荡器。 (从10 MHz到1GHz的CAN输出)

    希望这能有所帮助!

    谢谢!

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Julian

    感谢您的准确回答。

    我了解LMX2581不足以满足客户的要求。

    我会将答案发送给他,让他考虑。

    如果他还有其他问题,我会向你咨询。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Julian

    我向客户解释了您的答案。

    他也考虑了LMX2582。

    他想使用FPGA输入差分时钟,因此我也推荐LMK0.4208万。
    此设备是VCO外部设备,可以改善相位噪声。

    使用哪种设备取决于系统要求。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    很高兴听到客户正在考虑LMX2582。 如果他还有其他问题,请告诉我们。

    谢谢!
    朱利安