This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:LMK0.3328万自由运行

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/567016/lmk03328-lmk03328-free-run

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

您好,TI:

是否可以在  没有参考时钟的情况下使用LMK0.3328万 (自由运行模式)?

  当基准时钟停止时,我的客户需要一个输出时钟。

如果设备在没有参考时钟的情况下工作正常,请告诉我 寄存器设置。   

我有一个EVM并选中它,O无法 在 没有参考时钟的情况下生成输出时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 编码器的Bits/Pins (位/针)页面中清除输出通道的Auto mute bit (自动静音位)和Auto mute level bit (自动静音级别位)设置(到0)。

    请注意,自由运行VCO不能提供良好的频率稳定性和闭合相位噪声,因此您应尽可能将PLL/VCO锁定到自由运行的XTAL。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,非常感谢您的帮助。

    如果 参考时钟被弹出,我已检测到输出时钟, 谢谢,  

    那么,如果 设备的通电顺序(LMK0.3328万)没有参考时钟,

    仍然无法检测到输出时钟。   

    请告诉我,如何在设备启动时启用不带参考时钟的输出时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用我提到的自动静音设置对EEPROM进行编程 ,然后关闭并重新打开芯片。  请参阅LMK0.3328万 EVM软件用户指南中的EEPROM编程流程。

    艾伦