This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592寄存器设置和锁定频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/566373/lmx2592-lmx2592-register-settings-and-locking-frequencies

部件号:LMX2592

大家好,

这是代表不愿意在论坛上炫耀的特许公司发布的。

他们对LMX2592编程时遇到问题,此处CTM评论:

"..I like to get an example how to calculate the寄存器38,40-45。

在其他PLL中,按其习惯的方式编程时,它们获得的频率不准确。

能否 给我发送 一个实数示例,说明如何计算这些寄存器? 我的意思是,用实数,例如4815.5 MHz。

到目前为止,我们成功锁定了频率,但只有4 GHz,5 GHz 等

我们不知道如何计算分母,分子和 mash,即PLL_den,PLL_NUM, mash_seed."

提前感谢您的善意建议和诚挚的问候

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sergio,

    首先,我们建议您使用Tics Pro (可在TI.com中获得)来生成必要的寄存器值。

    数据表部分7.3 .................................................................4描述了DEN,NUM,FPD,......之间的关系 这是您应该研究的部分,以了解如何根据您的VCO频率计算其值。 以下是一个示例,