This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:VIM限制

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/566764/lmk03318-vim-limits

部件号:LMK0.3318万

大家好-  

查看LMK0.3318万的数据表,在3级输入(REFSEL,GPIO [3:1])上,我只看到VIM的典型值。  我们是否有一些关于0.9V典型值以上和以下的预期变化量的指导?  

例如,VIL为0.4V,因此0.6V是否为VIM? 0.7伏?  

我想有一些频段是不确定的。  

非常感谢,  

周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰克,

    从与设计团队交谈,中级设计介于两者之间

    5/24*Vcc至1/3*Vcc

    对于VDD_IN上的3.3V电源,此电压转换为0.68V至1.1V

    此致

    Arvind Sridhar