This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:CDCE937重新编程EEPROM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/566168/cdce937-cdce937-reprogramming-eeprom

部件号:CDCE937

我的客户目前正在生产中使用CDCE937。 它们在组装过程中对其进行编程,并使用EELOCK位锁定EEPROM。  他们想要更改新项目的EEPROM设置。  他们在正确保留EEPROM新设置时遇到问题。  我想知道这是否与处理EELOCK位有关。

它们读取EEPROM锁定位,并根据先前编程的预期设置为'1'。  然后写入EEPROM锁位寄存器并设置为'0'。  然后,他们尝试写入寄存器,并最终使用EEWRITE位进行保存。  但在通电循环后,内容未正确保存。

 只需将'0'写入EELOCK寄存器位,即可解锁EEPROM吗 ?  或者您是否还必须将EEWRITE位设置为'1',以强制EELOCK位(0)正确解锁,从而 可以正确覆盖EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    如果您将0写入EELOCK位,EEPROM将不会解锁。 请通过电子邮件与我联系,因为此信息只能在保密协议下共享。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,我们能够解决客户的问题。 它们设置在错误的模式-字节写入与块写入。 它现在可以工作了。 谢谢!