This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582封装尺寸/散热垫尺寸

Guru**** 2543010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/566394/lmx2582-lmx2582-footprint-thermal-pad-size

部件号:LMX2582
主题中讨论的其他部件:LMX2592

数据表中没有此设备的散热垫的垫尺寸。 该数据表还表明,该封装符合JEDEC MO-220变体VJJD-2。 基于此JEDEC封装,我们的Allegro布局工具可产生 一个尺寸为4.25 x 4.25 mm 的垫片, 其尺寸小于评估板(4.6 x 4.6 mm)的Gerbers中显示 的尺寸。  是否有任何图片显示了实际的制表符大小,以便我们可以确保我们的占地面积是正确的,因为自首次提出此问题起已有一年(2016年2月)?

LMX2592似乎也是如此-这些是VQFN 40而不是WQFN40吗? 这两种方法都用于数据表中。