This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.2002万:PD无输出

Guru**** 2767875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/565153/lmk02002-no-output-from-pd

部件号:LMK0.2002万
主题: LMK0.2万中讨论的其它部件

您好,

我在尝试使用LMK0.2002万设备时遇到了一个奇怪的问题。 我想监控PD的输出,因此我将LD端口配置为 模拟锁定检测,方法是将0x05写入R14中的PLL_MUX字段,并观察到永久零位。  因此我更改了PLL_MUX以查看PD的输入。 写0x0B时,我可以看到分离的奥斯卡信号,完全如预期的那样, 但是,当写入0x09时,应该向我显示分开的翅片信号,我可以看到零级别(这似乎与模拟锁定检测的行为一致-分开的翅片信号不会进入PD输入)。 但同时,我可以 看到来自Fin端口的信号除以任意输出端口的CLKout_DIV分配器中编程的值,这意味着设备"识别并处理"了Fin信号...

我尝试更改翅片频率(我的标称值约为200MHz)和功率级别(0至+10dBm) ,但没有结果-我可以在输出端口看到信号,但PD输入处没有任何信号。

是否有人遇到过这种行为 或知道什么是错误的? 我在类似的应用中使用LMK0.2万芯片,所有的工作都很完美。

提前感谢您的回复- Lukasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lukasz:

    这似乎是一个奇怪的问题。 我会看看我是否无法在下周初为您找到一些信息。

    我希望这将用于您设计的PCB? 或者是否可以在LMK0.2万 EVM上对其进行返工?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的相位检测器频率是多少? 是否大于20 MHz? 是否需要设置DIV4位?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认PLL是否处于打开频率或未锁定状态? 您在多少个主板上看到此问题?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Timothy:

    感谢您的回复。

    我正在使用自己的PCB,不幸的是,无法访问LMK0.2万 EVM板。 但我有另一个非常相似的PCB与LMK0.2万,使用该电路板一切正常工作

    在我的应用中,我使用LMK0.2002万作为系统中的相位检测器,将半导体激光的频率锁定到另一个激光中-可能不是LMK0.2002万的常用应用,这在原则上是一个普通的PLL,激光为VCO。 我使用20MHz石英振荡器作为参考(连接到OSCin),将其分为312.5 kHz (N=64)-这是预期的PD频率。 所以我知道DIV4应该是其默认重置值。 Fin的输入频率为195.3125MHz,除以R=625后,再次提供312.5 kHz。 到目前为止,我的环路已解除锁定-我没有来自PD的输出信号-此输出的电平为0V。

    对我来说,似乎在与N分配器相关的PD输入处没有信号-正如我在为N分配器输出配置PLL_MUX (PLL_MUX = 9)后在第一篇文章中写的那样,LD输出为0, 但同时,我可以看到在任何CLKout处向Fin提供的195.3125MHz信号除以在CLKout_div中设置的正确数字。 当我为R分配器输出配置PLL_MUX时,我可以看到156.25kHz,应该是这样。

    我认为我检查了设计中的所有可能的点,但没有发现任何错误。 我使用外部信号发生器来产生195MHz信号,改变其电平和频率-结果仍然相同 - PD和LD没有输出配置为N分频器输出。 我还检查了发送到LMK进行编程的序列,它们看起来正常 但我的设计肯定有问题 在这个时刻,我不知道我能做些什么来让它发挥作用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Timothy:

    我找到了我的问题的答案-这是我在编程R11时的错误。 我使用了错误的值0x1.2万B,而不是正确的值0x8.2万B。

    与往常一样,答案很简单,但很难找到。

    非常感谢您的参与,并为我犯了愚蠢的错误而困扰您而道歉...

    祝好,Lukasz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您的问题得到解决! 不用担心。 祝你度过美好的一天!

    73岁
    Timothy