This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:CDCLVD2101正弦波发生器?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/565518/cdclvd2102-cdclvd2101-sine-wave-generator

部件号:CDCLVD2102

从单端10MHz射频正弦波,我需要生成10MHz LVDS正弦波以馈送FPGA。

使用CDCLVD2101是否可行?  如果不是,您会推荐什么?

谢谢,John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我看不到CDCLVD2102的输入转换速率的任何规格,它的输入可以是直流耦合的(适合低频输入)。 但是,输出上升/下降时间为50至300 ps。 相对于10 MHz正弦波,它是方波。 如果你真的需要一个正弦波输出,那么我认为你最好的选择是运算放大器。 也许放大器组可以最好地推荐设备。

    如果您确实想要将LVDS输出以10 MHz传输到FPGA,那么这可能适合您。

    73岁
    Timothy