This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.101万:LMK0.101万单端正弦波输入- LVDS正弦波输出?

Guru**** 2560840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/565520/lmk01010-lmk01010-single-ended-sine-wave-input---lvds-sine-wave-output

部件号:LMK0.101万

LMK0.101万是否可以与单端10MHz射频正弦波输入配合使用,并生成缓冲的10MHz LVDS正弦波输出?  如果没有,可以做些什么?

请告诉我。

感谢John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK0.101万将无法使用基于转换速率限制的10MHz正弦波。  有时,人们使用剪切正弦波来解决转换速率问题。  此外,输出为方波。  所有时钟设备都是方波。

    如果你想把正弦波缓冲到正弦波输出,我建议使用一些放大器。

    73岁
    Timothy