This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4906万:SYNC_Qual要求

Guru**** 2552730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/576823/lmk04906-sync_qual-requirements

部件号:LMK0.4906万
在“线程: LMK0.4208万”中讨论的其他部件

LMK0.4906万数据表(SNAS589E)对于SYNC_Qual的正确操作要求不一致或不精确。 在第36页和第65页上,说明CLKout2_PD = 0。 但是,第37和40页上的说明(包括描述)要求CLKout3_PD = 0。 哪一项是正确的?

LMK0.4208万的数据表在SYNC_Qual要求方面似乎一致,表9中的说明除外(SNAS684,第40页)

(我之前曾尝试使用数据表中的"提交文档反馈"链接来澄清此问题。 但是,这些报告似乎没有任何影响?!)

此致,
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    感谢您的反馈。 文档反馈应该会生效。 我以前收到过这些通知。 我将检查此信息以确认一切正常工作。

    但是,要解决您的问题,CLKout2_PD =0是要求。 感谢您告诉我LMK0.4906万数据表的问题。 我们将更新它。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    由于您的说明,输出同步现在按预期工作。 造成混淆的一个主要原因是代码加载器工具中错误标记的NO_SYNC位。 例如,标有NO_SYNC_CLKout2_3的复选框实际上指的是NO_SYNC_CLKout1字段。 最好更新代码加载器工具/零件文件。

    三个月后,仍然没有可用的更新数据表。 我真的希望TI能对原National部件给予应有的关注。

    此致,
    Tom