This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LMX2582:将相位噪声加载到PLLatinum sim中

Guru**** 2556870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/576151/starterware-lmx2582-loading-phase-noise-into-pllatinum-sim

部件号:LMX2582

工具/软件:Starterware

大家好,团队:

我在将OSC相位噪声数据加载到PLLatinum sim软件时遇到问题。 与原始数据文件相比,我无法在GUI图解上获得所需的相位噪声数据。 能否请您提供OSC参考相位噪声数据的示例文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队:

    有人能给我一些指导或示例来加载参考相位噪声数据吗?

    提前感谢您!

    此致

    纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,

    在噪声数据文件中,第一列是频率偏移(以Hz为单位)。
    底部的相位噪声图显示3.2GHz时的闭环相位噪声。 因此,您上载的OSC相位噪声已从81.92MHz“缩放”到3.2GHz,并由环路滤波器响应“成形”。

    我认为您已正确上传噪音文件,但第一列中的数据可能不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纱线,
    我刚刚在网上上传了PLLatinum SIM卡,修复了相位噪声导入。 尝试一下