This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:用于重置的PLL_LOCK信号实现

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574861/cdcm6208v1f-pll_lock-signal-implementation-for-reset

部件号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他部件:CDCM6208

您好,  

我们要将CDCM6208设备的PLL_LOCK状态信号连接到系统重置。  

如数据表中所述,如果我们使用PLL_LOCK进行系统重置,则提供RC延迟。  

请告诉我,应使用什么是最小RC延时滤波器 以避免罕见的循环滑动?  

如果您可以为此建议应用程序注释,它也将非常有用。  

谢谢,此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tarang,

    如数据表中所述,PLL解锁信号很少会在低于ppm范围的频率错误中切换。如果切换,脉冲宽度为1000 PFD周期。 RC滤波器应能够过滤该滤波器。

    此致
    普奈特