This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:LMK0.3318万

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/577304/lmk03318-lmk03318

部件号:LMK0.3318万

您好,

  1. 我打算将状态输出用作LVCMOS33时钟输出。 在这种情况下,输出不是opend DRAIN,对吗?
  2. 设备将EEPROM加载到设备需要多长时间? 更重要的是,从开机到设置时钟输出需要多长时间?
  3. EEPROM大小是多少?

谢谢!

Svetlana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,当将状态输出用作单端时钟输出时,我建议将状态输出模式配置为LVCMOS/推挽式,而不是漏极开路。

    2.从引导EEPROM进行寄存器初始化时,与总启动时间规格相比,速度应非常快(最大值,从POR到输出切换的时间)。  启动时间可以是2~4 ms,具体取决于您如何配置可编程的XTAL启动计时器和PLL等待计时器。

    3. EEPROM大小为345字节。

    此致,
    艾伦