This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM1802:最大迹线长度

Guru**** 2866950 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575553/cdcm1802-maximum-trace-length

部件号:CDCM1802

大家好,

我的客户希望使用CDCM1802来获得100M Hz时钟信号。

请问 CDCM1802可以驱动的最大轨迹长度是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    如果客户拥有 Mentor Graphics提供的Hyperlynx信号完整性工具,他们可以从以下网站为CDCM1802插入IBIS模型: http://www.ti.com/product/CDCM1802 ,并在所需的迹线长度结束时检查波形。

    此致

    Arvind Sridhar