This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:CDCM9102晶体波形

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575207/cdcm9102-cdcm9102-crystal-waveform

部件号:CDCM9102
主题中讨论的其他部件: AM5728

我第一次使用这个晶体CLK电路时, 我用示波器看不到晶体波形,它不起作用? 还有其他问题吗?

在箭头处测量的探头,安装C273也不 是波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请使用负载电容10pF和分流电容7pF的晶体。 总之,此设备对晶体特性非常敏感。 我们在18pf负载电容晶体方面也遇到了同样的问题。 后来根据cdcm9102数据表和am5728 EVM,我们更改了正常工作的晶体。

    此致,
    N.V.Subbaiah。