This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3001万:OSCin输入阻抗

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/571878/lmk03001-oscin-input-impedance

零件号:LMK0.3001万

您好,

我的客户对LMK0.3001万有一些疑问。

[Q1]

请告诉我OSCin的输入阻抗。

[Q2]

您能给我们OSCin的等效电路吗?

[第三季度]

您是否有任何反射性能数据,如S11或OSCin回波损耗数据?  

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用用户="Hiroshi Katsunaga"]

    [Q1]

    请告诉我OSCin的输入阻抗。

    [/引述]

    输入可以被视为高阻抗和电容性。  我们通常使用分流100欧姆端接,然后使用交流耦合盖,然后使用数据表图8-1所示的输入引脚来端接差分器。  是否尝试某些特定匹配?

    [引用用户="Hiroshi Katsunaga"]

    [Q2]

    您能给我们OSCin的等效电路吗?

    [/引述]

    我可以检查一下。

    [引用用户="Hiroshi Katsunaga"]

    [第三季度]

    您是否有任何反射性能数据,如S11或OSCin回波损耗数据?  

    [/引述]

    我没有这些阴谋。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:

    感谢您的回复。

    好的,我理解你的评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga