This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:CDCE6.2005万中的锁定PLL问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/571409/cdce62005-issue-locking-pll-in-cdce62005

部件号:CDCE6.2005万

我正在调试使用CDCE6.2005万时钟发生器IC构建的电路板。  IC用于生成多个时钟。   目前,我只调试其中一个时钟输出, 即400 MHz LVDS时钟。  

在调试过程的早期,我能够让时钟生成器成功 输出125 MHz的LVDS 时钟作为一个快速测试。  10MHz的主 输入时钟被除以2,用作参考时钟。

当我尝试生成400 MHz时钟时,我无法使PLL锁定。   根据我使用的分频器参数,VCO的频率为2 kHz, 这表明 VCO应设置为低范围。  但是   ,如果改用高频段,时钟频率似乎接近400 MHz。  

我 正在使用内部回路滤波器。  在查看了之前有关 PLL锁定和环路滤波器值的一些帖子之后,我使用 Web Bench为环路滤波器生成一组新的电阻器和电容器值。  但是,我没有注意到任何变化。

下面是我用来设置400 MHz时钟的最新寄存器值。  请注意,我首先启动时钟生成器以输出125 MHz时钟。  然后启动手动校准,这会导致PLL锁定。  接下来,为400 MHz时钟重新配置寄存器,然后启动手动校准。  但是,这不会导致 PLL锁定。

注册            值

0                E9 40 03 10

1                68 00 00 00 00

2                68 00 00 00 00

3                68 00 00 00 00

4                68 00 03 10

5                78 08 0F 00

6                80 FE 1B 80   (设置为84 4E 1B 80以开始手动校准)

7                BC 04 7D 60

如有任何援助,将不胜感激。

谢谢!

托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!
    尝试下载“CDCE6.2005万 EVM控制软件”,它可以帮助您生成寄存器值,并将配置保存为.ini文件。
    www.ti.com/.../scac105

    如果问题仍然存在,我想查看您的.ini文件。

    此致,
    肖恩