This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:电源电流

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/576320/lmk04826-supply-current

部件号:LMK0.4826万

您好,

请告诉我在附加文件条件下电源电流的典型值和最大值。

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设双循环,跟踪已关闭,启用了一个CLKIN。
    我还从“仅分禾器”更改为“除禾器+ DCC+ HS”,这是两个输出设置为“/1”时的/1模式所必需的。
    我假定所有LVPECL输出都使用240欧姆的发射器电阻。
    我还假设使用SYSREF脉冲器。

    在这种情况下,我估计典型电流为704 mA。  最坏的情况下,我们通常使用+15或+mA 20 % 的电流;对于20 % 的情况,这是845 mA。

    请注意,在同步以对齐内部分禾器期间,DDLY_PD必须= 0以确保时钟对齐。  这将额外消耗大约44 mA。  此外,当SYSREF_CLR = 1时,将额外增加20 mA。  对于LVPECL输出,假设240欧姆发射器电阻器,每个输出的外部耗散约35 mW功率。  这将使所有7个输出产生大约245 mW的功耗。

    使用SYSREF后,可以关闭与SYSREF相关的块电源,节省151 mA。

    请参阅随附的文件以供参考/调整。

    e2e.ti.com/.../4722.icc-quick-calculator_2C00_-TT_2D00_2016_2D00_04_2D00_27_5F00_e2e_2C00_-for-2017_2D00_02_2D00_22-question.xlsx</s>2016 2017

    73岁

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothi-san,您好!

    感谢您提供详细信息。 客户希望使用LDO - 200mA (最大值)。 那么,您是否会向我们提供每个VCC端口的电流?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    请查找与每引脚最大ICC相关的附件。  不幸的是,根据配置,我没有预期的每引脚ICC,除了我预期与时钟输出,分频器,mux,输出相关的电流来自Vcc_CG#引脚,然后来自其他引脚的PLL/VCO相关引脚。

    如有需要,我应可在下星期结束前提供估计数字。

    e2e.ti.com/.../LMK0482x_5F00_WorstCaseICCperVCCpin_5F00_20170222_5F00_e2e.xls</s>2017.0222万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy - San,

    感谢您的支持。 请您在我们的客户设置下估计每引脚的ICC吗?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    我们已经收集了一些关于这方面的数据。  特别是因为它们使用SYSREF,所以可能有多种操作模式或阶段。  例如,执行同步后,可以关闭所有SYSREF输出的电源。

    我为LVPECL输出使用了240欧姆发射器电阻。  使用较低的值将增加Vcc#_CG?中的电流。

    请参阅以下测量值并随附。  由于它们使用SYSREF,因此有几个编程阶段。  即使在设备时钟上有数字延迟,也可以通过在初始同步后关闭数字延迟功能来实现节能。

    73岁
    Timothy

    电流(mA) 引脚/总计ICC
    714.1 电源ICC (总计)
    68.1 Vcc1_VCO
    41.5 Vcc2_CG1
    64.7 Vcc3_SYSREF
    130.7 Vcc4_CG2
    1.0 Vcc5_DIGE*
    25.4 Vcc6_PLL1
    32.0 Vcc7_OSCout
    7.7 Vcc8_OSCin
    12.3 Vcc9_CP2
    59.6 Vcc10_PLL2**
    168.1 Vcc11_CG3
    101.6 Vcc12_CG0

    对于通过Status_LD1引脚的电流源,*Vcc5_DIG ICC将增加。  例如,如果LED由此引脚驱动。  如果使用LED,请考虑设置输出极性以使稳态条件显示LED熄灭。  在评估板上,这是额外的~4 mA。
    **Vcc10_PLL2 ICC将通过Status_LD2引脚增加电流源。  例如,如果LED由此引脚驱动。  如果使用LED,请考虑设置输出极性以使稳态条件显示LED熄灭。  在评估板上,这是额外的~4 mA。

    e2e.ti.com/.../user-case-LMK0.4826万-pin-icc-measurements.xlsx

    对于通过Status_LD1引脚的电流源,*Vcc5_DIG ICC将增加。  例如,如果LED由此引脚驱动。  如果使用LED,请考虑设置输出极性以使稳态条件显示LED熄灭。  在评估板上,这是额外的~4 mA。
    **Vcc10_PLL2 ICC将通过Status_LD2引脚增加电流源。  例如,如果LED由此引脚驱动。  如果使用LED,请考虑设置输出极性以使稳态条件显示LED熄灭。  在评估板上,这是额外的~4 mA。