This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM: OSCin选件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/577010/lmk04828bevm-oscin-options

部件号:LMK0.4828万BEVM

在SNAS605AR - 2013年3月2015年12月修订版中,有一个主要标题:10.2 Tm2“驱动CLKIN和OSCin输入。”

尽管如此,这两个分段都只提到CLKIN。  引用单端DC连接到零件的可能性的最后一个。 这些段落是否同时适用于OSCin和CLKIN?  更具体地说,我们有一个用于OSCAR的单端输入,它太热,但只有一个50欧姆接地和去耦电容器在OSCin +引脚(交流耦合)之前。  负差速器通过交流电连接至接地。  是否可以按图24所示对输入进行直流耦合,并将交流耦合电容器更换为电阻器,以将输入电压降低到可接受的水平,从而避免部件过载? 您是否有其他降低输入电压的建议? 是否可以将CVHD-950X-100的单端输出用于OSCin输入?

我没有注意到将OSCin设置为双极的任何寄存器设置。

此致,

库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurt,

    如果根据数据表满足输入振幅,则图20,21,22和23中的任何一项均可与OSCin或CLKIN配合使用。

    没有OSCin_type,仅用于交流耦合,因此图24对OSCin无效。

    在我们的EVM上,我们在电源处使用100欧姆系列电阻器来创建一个50欧姆至接地的分压器。 您是否可以使用~15 pF电容器作为交流耦合盖,以创建一个50欧姆接地的分压器?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Timothy的回复。  我不理解你对15pF上限的评论。  这到底是如何运作的?

    对于单端操作,我假设第11页上的Voscin是正确的,而不是使用第10页Vclkin,即使高值是相同的(2.4 V),低值不是(0.25 或0.35 V与0.2 V)....?