This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:通过MCU覆盖TPL5111

Guru**** 2927440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574294/tpl5111-override-tpl5111-by-mcu

部件号:TPL5111

我想使用在计时器模式(EN/ONE_DEP= HIGH )下配置的TPL5111定期向LDO发出DRVn信号以打开微控制器。  我们需要有5-10秒的较短计时器唤醒间隔来检查传感器值。 但有时,我们需要比TPL5111的编程时间间隔更长的时间来让微控制器完成其过程。  

MCU是否可以临时禁用TPL5111计时器?  

如果在DELAY /M_DRV引脚处有逻辑高的扩展断言,则可能会在比设定的时间间隔更长的时间内打开DRVn。 我想使用MOSFET来控制此信号。 哪种MOSFET或其他类型的FET适合在不影响低功率操作和有效操作的情况下进行此操作? 还是将MCU的引脚直接连接到LDO的EN或TPL5111的Delay/M_DRV引脚更好?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我已通知工程师回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也正在设计此零件。 我们基本上想做同样的事情。 我们希望MCU禁用特定版本产品的计时器功能。 我们假设TPL5111的引脚5 MDRV可被(MCU)驱动为高电平以禁用计时器功能,或被触发为允许计时器功能。 从我们对时间图表的解释中可以理解这一点。 但我们不能确定100 %。 因此,我很高兴有人提出这个问题。
    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它可以在Delay/M_DRV引脚上放大计时。 这意味着在该延迟信号释放约200毫秒后电流会更高。
    建议使用单刀单掷开关。 请参阅7.5 5111数据表中的TPL.TPL. 2.2 一章。

    此致,
    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,感谢您的回答。 但我需要通过MCU从嵌入式软件控制延迟。 SPST开关是手动控制的开关。 我正在考虑使用N-MOSFET来取代SPST开关。