This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 300ms,<1uA IQ和高温所需的延迟计时器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/576976/delay-timer-needed-for-300ms-1ua-iq-and-high-temp

大家好,

您能否推荐一款可提供最低300ms延迟时间,活动高输出,<1uA IQ且符合125C温度范围的部件?

如果没有符合所有这些规格的零件,您能否推荐最接近的匹配项?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工程师,看看他们是否可以帮助处理此请求。

    73岁
    Timothy