This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:Tida-0.0885万 Altium项目文件

Guru**** 2553540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/576358/lmx2592-tida-00885-altium-project-files

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0885万,,,, LMX2582

尊敬的TI团队:

我在 TIDA-0.0885万产品页面上看不到Altium项目文件- PLL LMX2592的评估版

 www.ti.com/.../TIDA-0.0885万

仅提供Gerbers。

建议在LMX2592数据表(第38页)中使用相同的布局

www.ti.com/.../lmx2592.pdf

您是否仍然可以向我提供原始Altium文件?

感谢您的支持

此致,

Erik Madle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    请参阅随附的Altium文件。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_0.0885万.zip

    谢谢!

    朱利安

    如果我的帖子回答了您的问题,请单击 "验证答案"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Julian的立即回复。

    这对我很有帮助。

    祝你一切顺利

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julian:
    我刚刚发现LMX2592EVM板的布局设计略有不同
    www.ti.com/.../lmx2592evm
    这与LMX2592数据表中的数据表完全相同,更适合我的设计起点。
    您是否愿意提供此主板的Altium文件?
    非常感谢
    Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    是的,TIDA-0.0885万实际上是LMX2592EVM的旋转。 该板稍大,它有2个直流-直流转换器,但EVM没有。

    请参阅随附的LMX2582/92EVM Altium文件。

    谢谢!

    朱利安

    如果我的帖子回答了您的问题,请单击 "验证答案"按钮

    e2e.ti.com/.../8284.SV601260B_5F00_Source.zip</s>60.126万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美!
    非常感谢Julian。
    Erik