This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:涓流充电原理

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/576164/bq32000-principle-of-trickle-charge

部件号:BQ3.2万

您好,

我正在查看TI的BQ3.2万,发现了名为'涓 流充电'的功能。

我可以在BQ3.2万数据表第10页看到涓流充电的设置(7.3 3涓流充电)。

我想知道什么是涓流充电,以及如何使用此功能。

有人能替我回答吗?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知工程师作出响应。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    BQ3.2万数据表的7.3 3部分介绍了涓流充电操作。

    涓流充电可提高超电容的电压。 这使设备可以在备份模式下运行更长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直提到我找到了BQ3.2万的7.3 3数据表。
    我的问题是如何使用这个功能,我想知道涓流充电的用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    启用时,涓流充电使超电容上的电压增加一个正向二极管。
    这使设备可以在备份模式下运行更长时间。

    使用案例是什么意思?