This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:CDCEL913

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574815/cdcel913-cdcel913

部件号:CDCEL913

您好,

我使用CDCEL913从输出Y1生成一个24MHz时钟, 输入REFCLK为25MHz晶体,使用PLL1。 我使用I2C来注册芯片。

但输出不正确,Fvco1_0不能设置为超过150MHz。

如果Fvco1_0设置为小于150MHz的频率,则输出是正确的。

请帮助检查问题,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人遇到了这个问题? Fvco频率不能超过150MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joey:

    可能会出现这样的情况:您对VCO使用第二个寄存器配置,而Fvco1_0的配置仍处于不同的频率。 然后,软件会自动将其设置回正确的范围。

    此致,

    朱利安