This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万:与AD9783连接-来自Analog Devices

Guru**** 2531080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574334/lmk01801-interfacing-with-ad9783---from-analog-devices

部件号:LMK0.1801万

您好,

我们希望将LMK0.1801万与AD9783连接-来自Analog Devices。

输入时钟频率约为1.32G,输出频率从LMK0.1801万 - 94.2 MHz到AD9783。

现在我的问题是AD9783具有50欧姆的输入端接,可拉至400mV的通用电压,差动峰间电压(CLKP−CLKN)=最大1.6V。

现在,我的疑问是在给定AD9873共模电压时,LMK0.1801万产生的VOD的最大值是多少,即输出差分电压。 它是否可以越过AD9783的限制? 或者我的理解是否有问题?

如果我能得到快速帮助,我将非常感激。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请立即回复。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果该原理图是从AD9783数据表复制的,则它显示时钟输出为交流耦合到50欧姆终端电阻器和AD9783输入。 这表明,只要满足以下条件,就可以使用任何时钟格式,而不考虑VCM (因为它是交流耦合的):
    1)输出摆动在可接受范围内,范围相当宽。 VID = 0.2 V至1.0 V,传统LVDS和LVPECL都在此范围内。
    2)当交流耦合时,唯一可能影响VCM的是占空比是否较差。 但名义上的50 % 占空比不会有问题。

    可以将LMK0.1801万连接到AD9783。 确保按照AD9783数据表的建议连接交流电源。

    73岁
    Timothy