This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:能否在工作时更改其频率?

Guru**** 2942570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575519/lmx2571-can-its-freq-be-changed-while-it-working

部件号:LMX2571

我现在选择了一些可编程生成器。 当SPI/ I2C工作时,我必须改变RF (大约433MHz)的频率。

此芯片是否符合我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不清楚你要寻找什么具体要求,但这里是一个一般性的答案。
    此器件可通过SPI接口进行编程。 如果您希望不时更改输出频率,您可以将设备编程为所需频率。 如果需要FSK,您可以将设备编程为所需的频率偏差,也可以通过引脚4至7将FSK数据馈入设备。