This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:TLC555-Q1热容差

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TL431-Q1, OPA2377-Q1, NE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575517/tlc555-q1-tlc555-q1-thermal-tolerance

部件号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他部件: TL431-Q1OPA2377-Q1NE555TLC555

您好,

客户希望将TLC555-Q1用于大约100Hz~200Hz的振荡器。

它必须在全热范围内使用,因此公差很重要。

在数据表中,阈值电压为2.7V ~ 3.9V (Vdd=5V)。

如果外部部件没有公差,此电压范围将有多少个公差?

在我的计算中,R1=2.89k,R2=11.54k,C=1uF,频率为100Hz。

我采用2.7V~3.9V至VC,因此频率从91Hz~107Hz变化。 +/- 10 %

对吗?

为了降低容差,我建议将TL431-Q1添加到3.3V基准,并将OPA2377-Q1添加到CONT引脚。

如果采用这些,我是否可以假定公差为0.5 % ,而没有外部零部件的公差?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    连续引脚和阈值跳闸电压的实际容差远优于数据表限制的建议。

    这些限值与20世纪70年代初设定的NE555计时器限值几乎相同。   TLC555-Q1中的"电阻器"(实际上每个"电阻器"有两个PMOS) 将随电压和温度而变化,但是匹配非常好,因此电压相当稳定。

    如果仍要从外部控制连续引脚,请使用(2或3)电阻器在OPA2377-Q1输入上创建A2/3 VCC电压,并将其缓冲至TLC555-Q1连续引脚。  TL431-Q1不是必需的,也不是有益的。

    以下是TLC555阈值电压(5V电源)的示例数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    以下是针对连续引脚和阈值的温度进行的小样本大小实验室评估。

    e2e.ti.com/.../TLC555-Lab-Temperature-Testing.pptx