This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:如何配置CDCE6.2005万's参数?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575690/cdce62005-how-to-config-cdce62005-s-parameter

部件号:CDCE6.2005万
主题中讨论的其他部件:TMS320C6655

您好,先生:

    这是我的硬件应用电路

PRIREF+ / PRIREF -   常闭

SECREF+ / SECREF -  常闭

只需使用 AUXIN        25MHz

外时钟: LVDS 25.025万  5010.01万   MHz

MCU:DSP TMS320C6655。

配置参数:

REG0 = 32'hEB84.03万;
REG1 = 32'hEB84.0301万;
REG2 = 32'hEB0E0302;
REG3 = 32'hEB6.0303万;
REG4 = 32'hEB6.0314万;  
REG5 = 32'h2.0001万B25;
REG6 = 32'h040F03E6;
REG7 = 32'hBD98B707;
REG8 = 32'h800F03E6;
REG9 = 32'h840F03E6;
REG10 = 32'h8.0008万cd8;
REG11 = 32'h8.0009万cd8;
REG12 = 32'h0.0008万e;

我用SPI发送这些数据。

输出时钟出现问题。

您能帮我找到问题吗?

此外,CDCE6.2005万 EVM软件data.ini

寄存器
0 EB84.03万
1 EB84.0301万
2 EB0E0302
3 EB6.0303万
4 EB6.0314万
510000305
6040F03E6
7 BD98B707
880001808

端口
0日
1 FF
2 DF
3 F9.

输入
PRI 0
秒0
AUX 25

外部组件
C4 1.
R4 1.
C5 1.

我期待您的回复!非常感谢。

电子邮件:jfq852@126.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    写入加密位和写入同步并非每次都完成。
    读取PLLLOCK和其它寄存器,具体的操作过程是什么类型?