This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:尝试从i2c端口对CDCE925进行编程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575337/cdce925-try-to-program-a-cdce925-from-an-i2c-port

部件号:CDCE925

我可以使用v TI EVM 1.1 对CDCE925进行编程

现在,我想使用我自己的i2c源对进行编程。

我可以读写IC。  读取EVM编程的配置等于十六进制文件位9和10。

使用我的i2c端口对IC进行编程,然后读取IC的值等于十六进制文件。

使用Clock Pro生成的十六进制文件,然后通过write to eeprom命令执行该文件

在十六进制中,oxc8 0x86 ox01,然后用seqence oxc8,ox81,0xc9,0x34读取EEIP位

0x34是位置1中的值。  我从来没有看到过它会在短时间,1毫秒,10毫秒或100毫秒内高企

IC的输出无活动。  关闭电源后,IC将使用配置工作

由EVM编程。

我做错了什么?

谢谢,Archieb