This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:预编程值

Guru**** 2553050 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/573743/lmk61e2-pre-programming-values

部件号:LMK61E2

TI能否提供预编程频率为322.265MHz的LMK61E2部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请转至 www.ti.com/.../toolssoftware

    在右侧显示自定义振荡器的位置,选择您的输出格式,单击"自定义频率",输入频率,然后单击请求样片链接。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已获得,但一旦自定义,是否可以订购具有不同TI器件型号标记的体积数量(而不仅仅是样品)?