This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:RSTN脉冲宽度tRSTn的最小功耗和最大功耗是什么?

Guru**** 1976305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/573195/tpl5010-what-is-min-max-of-rstn-pulse-width-trstn

部件号:TPL5010

大家好,

什么是TPL5010的RSTN脉冲宽度tRSTn的最小值和最大值? 由于数据表中没有规格限制,我相信没有针对此参数的测试或表征,但是否存在重置脉冲宽度容差(例如+/- 10 %)的(粗略)估计值?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    容差取决于振荡器精度。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。