This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟缓冲区选择

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD110A, CDCUN1208LP, SN65LVDS108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574562/clock-buffer-selection

主题中讨论的其他部件:CDCLVD110ALMK0.101万CDCUN1208LPSN65LVDS108

大家好,

客户需要选择时钟缓冲器。  

以下是客户的要求:

1.输入通道编号:1.

2.输出通道编号:8~10。

3.每个输出端口都可以通过 寄存器位或GPIO引脚禁用 ,如 CDCLVD110A。  对于CDCLVD110A,每个输出端口都可以通过寄存器位禁用。   

4. VCC:3.3V,而CDCLVD110A的VCC是2.5V。

5.输出电平:LVDS

您能否 推荐合适 的时钟缓冲器?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

 具有8-10个端口输出,每个端口禁用,具有良好的抖动/相位噪声性能。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    以下是符合您的标准的一些建议,首先列出了最佳附加抖动性能:

    1. LMK0.101万
    -1:8 LVDS输出,最大1600MHz
    -30fs附加抖动
    单个输出通过寄存器编程启用

    CDCUN1208LP
    -1:8 LVDS输出,最大400MHz
    -200fs附加抖动
    单个输出通过寄存器编程启用

    3. SN65LVDS108
    -1:8 LVDS输出,最大400MHz
    单个输出通过引脚控制启用

    此致,
    -Tim