This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1110:CDCLVC1110关于数据表错误信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574555/cdclvc1110-cdclvc1110-about-the-datasheet-error-information

部件号:CDCLVC1110

大家好,

客户正在使用 CDCLVC1110。  对于CDCLVC1110数据表,存在一些错误。

1.引脚配置图引脚编号10为Y9,而引脚功能表中引脚编号10为Y8,Y9没有  相应的引脚编号。

2. 引脚功能表中未提供引脚编号12。

请检查附件。

您能否解释和澄清这一点?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    该表有一个拼写错误。 请按照针脚配置图中正确的针脚进行操作。

    我将注意到,这一修订是必要的。

    此致,
    -Tim