This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555CMX/NOPB部件问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574415/lm555-lm555cmx-nopb-part-issue

部件号:LM555

您好,

              当IC电源插件的P12V_STBY,TRIG_N的PIN2 和OUT的引脚3一起高时,此部件有触发器 ,看起来LM555CMX敏感,TRIG_N的PIN2没有准备好,但IC已准备好,原因是OUT引脚的引脚3 触发, 您是否知道 我们是调整RES还是调整CAP,以避免过于敏感? 谢谢你。  

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    重置引脚可用于确保在低电平状态下通电。
    为复位引脚添加电容器至接地和电阻至VCC。