This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:最大环路带宽/波特率?

Guru**** 2544850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/572469/lmx2541-maximum-loop-bandwidth-baud-rate

部件号:LMX2541
主题中讨论的其他部件: LMX2594

您好,

我正在研究如何使用LMX2541进行FSK实施。 我尝试使用1 Mbps的波特率,因此我将带宽设为大约2倍,以978MHz为中心。 当我尝试运行它时,输出范围大约为+-7MHz,产生的输出与该范围内的带通滤波器类似。 这是因为LMX2541无法以该波特率运行,还是有其他原因? 是否存在最大波特率? 当我们在测试的旧版主板上运行相同的代码时,只要我们不以高波特率运行它,它似乎就可以正常运行。

请告诉我是否需要任何其他信息才能正确回答此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMX2594将VCO频率范围划分为多个不同的频段。 我不记得每种声音有多宽,但+/- 7 MHz的声音几乎可以听得清。 这是我认为可能会限制你的因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dean,我实际上使用的是LMX2541,而不是LMX2594。  这些零件在这方面的工作方式是否有差异? 我的带宽应该小于14MHz,所以我看不出这会如何限制我。所以,只要 我的过滤器足够大,我是否应该能够在速度为1Mb/s的FSK上使用波特率? 没有速度的绝对最大值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那是打字错误,我的意思是LMX2541。

    您使用的环路滤波器带宽是多少?  此外,该设备还集成了第三和第四极。  请注意,这些会限制您的环路带宽。   希望您的设计工具能够做到这一点。   如果您正在寻找一款工具,TI PLLatinum SIM是一款非常适合此应用的工具。


    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试使用2MHz带宽,以便生成能够以1MB/秒的频率传输的FSK信号 FCenter = 978MHz,Fdev = 312.5kHz。

    TI PLLatinum工具应如何用于FSK? 我似乎找不到任何选项? 我是否应该只设计我的中心频率和2 MHz环路带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin,

    是的,您可以使用PLLatinum SIM。  但是,对于2 MHz的环路带宽,请注意,您获得的带宽可能会低得多。  PLLatinum SIM为 VCO输入电容具有0 pF,但可能更高。  我们没有对这种情况进行特征描述,但它可能是20-100 pF,而不是0 pF。  所以当你设计一个宽的环路带宽时,你可能会发现电容器比这个小得多,然后被这个淹没。

    PLLatinum SIM对VCO输入电容的影响进行建模。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean,

    好的,我要研究一下。 另一个问题是,当我们在主板上安装2MHz滤波器时,我们无法从LMX2541获得干净的输出。 在寄存器初始化后,在我们开始将数据发送到数据引脚以进行移位键控之前,输出(如我前面提到的)在大约970-985MHz的范围内是非常低的功率。 但是,当将回路带宽降低到65kHz时,最初输出为978 - Fdev处的干净信号,但不能处理快速波特率,导致输出成为978频率区周围的一个频率块。 我们以相同的数据波特率(1MB/秒)初始化IC 您知道是什么原因导致了带宽更大的奇怪输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您之前提到过,VCO的频率范围被划分为几个带宽约为14MHz的频段。 什么可能导致输出充满整个频段? 我们没有在频率之间切换太远,只有大约625kHz,所以我不明白为什么我们会在14MHz频段中导致问题。

    此外,调制器似乎在打开一段时间后关闭,通常在初始化后10秒至1分钟之间。 这可能是什么原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calvin,
    首先想到的是滤清器不稳定。 如果您使用的是LMX2541上的内部回路滤波极,请尝试将其切换掉,看看是否有帮助。 如果存在回路滤波器问题,则将这些极柱移开通常会解决稳定性问题。

    此致,
    Dean