This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:独立使用AT

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574037/lmk03328-using-at-stand-alone

部件号:LMK0.3328万

大家好,

请告诉我有关LMK0338的信息。

第一;
我计划在新开发板中独立使用此设备。
在硬引脚模式下,我可以使用此设备获得任何频率吗?

第二;
在正常操作中,如果输入频率被修改或停止,输出频率将如何?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.在硬针模式下,您只能使用ROM中的预加载频率配置。 有关硬针(ROM)模式下所有频率配置的列表,请参阅LMK0.3328万数据表第63页上的表16。 要自定义设备设置,请在硬引脚模式下启动设备后使用I2C修改寄存器,或使用软引脚(EEPROM)模式配置寄存器,然后刷新EEPROM以使用这些设置启动设备,而无需在每次通电时对设备进行编程。

    2.输入频率丢失且PLL解锁时的输出行为由输出缓冲器自动静音设置确定(请参阅LMK0.3328万数据表第31页的10.3 .2.1 Tm2部分)。 如果禁用Mute (静音),输出仍将处于活动状态,但频率可能不准确,因为PLL不再锁定到输入频率。 如果启用静音,输出将根据寄存器设置拉至设定的电压(音量,VOH或VCM)。 在ROM模式下,默认情况下,差分信号正极输出将驱动至Vdd,负极输出将驱动至GND。 单端(LVCMOS)输出将被驱动为低电平。

    编辑:另请注意,如果您有第二个输入频率,并且输入mux设置为"自动",则设备将尝试切换到另一个输入时钟(如果丢失)。


    此致,
    -Tim