大家好,
请告诉我有关LMK0338的信息。
第一;
我计划在新开发板中独立使用此设备。
在硬引脚模式下,我可以使用此设备获得任何频率吗?
第二;
在正常操作中,如果输入频率被修改或停止,输出频率将如何?
此致,
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请告诉我有关LMK0338的信息。
第一;
我计划在新开发板中独立使用此设备。
在硬引脚模式下,我可以使用此设备获得任何频率吗?
第二;
在正常操作中,如果输入频率被修改或停止,输出频率将如何?
此致,
ACGUY
您好,
1.在硬针模式下,您只能使用ROM中的预加载频率配置。 有关硬针(ROM)模式下所有频率配置的列表,请参阅LMK0.3328万数据表第63页上的表16。 要自定义设备设置,请在硬引脚模式下启动设备后使用I2C修改寄存器,或使用软引脚(EEPROM)模式配置寄存器,然后刷新EEPROM以使用这些设置启动设备,而无需在每次通电时对设备进行编程。
2.输入频率丢失且PLL解锁时的输出行为由输出缓冲器自动静音设置确定(请参阅LMK0.3328万数据表第31页的10.3 .2.1 2部分)。 如果禁用Mute (静音),输出仍将处于活动状态,但频率可能不准确,因为PLL不再锁定到输入频率。 如果启用静音,输出将根据寄存器设置拉至设定的电压(音量,VOH或VCM)。 在ROM模式下,默认情况下,差分信号正极输出将驱动至Vdd,负极输出将驱动至GND。 单端(LVCMOS)输出将被驱动为低电平。
编辑:另请注意,如果您有第二个输入频率,并且输入mux设置为"自动",则设备将尝试切换到另一个输入时钟(如果丢失)。
此致,
-Tim