This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万EVM:无与GUI的设备通信

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/572432/cdce62005evm-no-device-communication-with-gui

部件号:CDCE6.2005万EVM
主题中讨论的其他部件: CDCE6.2005万

您好,

我相信我的计算机无法与CDCE6.2005万EVM的板载TUSB3210芯片成功通信。

按照评估模块的设置说明,我执行了以下步骤:


1)我成功安装了CDCE6.2005万 EVM GUI (v 1.4 8.8)和相关驱动程序-在64位Windows 7中,模块显示在“我的设备”中。

2)打开GUI时,我收到“检测到CDCE6.2005万 -从EVM加载寄存器数据?” 弹出窗口,但之后我又收到一个弹出窗口,其中包含大量无效寄存器警告。 如果我加载默认值,它允许GUI在所有3个“EVM电源”,“USB状态”和“SPI总线状态”指示灯亮起的情况下打开,但似乎我仍然无法写入EVM。

3)在“SPI调试”菜单中,按“读取”按钮时,所有寄存器值都得到“0.0001万”。 显示"PLL Lock"(PLL锁定)和"dev COMM"(开发通信)的指示灯未亮起。

4)当我尝试打开"TUSB3x10 EEPROM Burner"实用程序(v 2.2 .eprom)时,没有设备。0.0

5)运行软件时,我没有看到任何模块上的"device COMM","PLL lock"或"CD mode" LED在任何时候亮起,但主板背面的D26 LED亮起(我认为指示U2上的3.3V输出)。

无论主板是由USB单独供电,还是由外部3.3V电源供电,其工作方式都相同。 由于3.3V稳压器在通过USB供电时从未启用,因此CDCE6.2005万永远不会通电。 但是,在外部供电时,我确实从通道0获得了~156MHz波形。

在初始化和硬件设置不当期间,我是否遗漏了一些重要的内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略原始帖子。 EVM出现了问题,我获得的替换板似乎按预期工作。