This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:集成抖动与相位噪声

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/573490/lmx2592-integrated-jitter-vs-phase-noise

部件号:LMX2592

你好

我查看LMX2592的数据表时,遇到了两个完全不同的图形。  

图8显示了集成抖动@ 6GHz,图4显示了6GHz输出的闭环相位噪声。  

抖动和相位噪声是否相同? 为什么这2个图在10K偏移时有如此不同的情况?

也许我的问题应该是:“集成抖动(49 FS)"是什么意思?

 请提供帮助  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Layne,

    这两个图具有不同的环路带宽。 在图4中,环路带宽约为3kHz。 此图解让您了解VCO相位噪声。 在图8中,环路带宽大于100kHz,这是为了使集成相位噪声(以及抖动,同样的事情)更小。 在此示例图中,我们在12kHz和20MHz偏移之间进行了积分(即计算面积),以计算集成相位噪声。 然后将此数字转换为抖动数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您提供信息。  顺便说一下,演示板(LMX2592)上的环路带宽是多少?  我们正在使用此评估卡协调这些图形中的数据?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Layne,

    使用TicS-Pro的"默认配置",默认环路带宽为20kHz。