This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:AC耦合PECL接收器的输出功率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/572800/lmx2571-output-power-for-ac-coupling-pecl-receiver

部件号:LMX2571

我正在研究一种新的设计,它使用相频检测器来稳定光源。 PFD具有单端PECL输入,我希望以推拉模式直接运行LMX2571的输出至输入。 在以前的设计中,使用了外部分隔器来达到较低的频率,但这不再是必需的,如果不需要,我希望避免使用额外的零件。 我只能在整个数据表中找到1个LMX2571输出功率规格,0 dBm输出@ 480 MHz。 我们通常在100 MHz以下工作。 您是否有关于这些较低频率下的输出功率的任何其他信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,
    数据表中的图60将为您提供有关100MHz左右输出功率的一些信息。 在较低的频率下,输出功率将提高1到2dB。