Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555
主题中讨论的其他部件:LMC555,
尊敬的专家:
我的客户正在考虑从其他制造商更换TLC555和LMC555。
请您就客户的问题提供建议。
——— 客户的问题如下所示--
(1)根据8.3 处TLC555的数据表,2稳定操作(P17) ,输出引脚(3)与VDD(8引脚)之间连接RL。
是否有必要?
(2)同时, 在8.4 的数据表中,LMC555在2 A稳定操作(P.10)时, 它没有连接在输出引脚(3)和VDD (8引 脚)之间。
是否应连接RL?
——— 我的考虑因素如下--
我在9.2 上找到了一个与TLC555数据表相关的句子。3.2 详细设计程序(P.24)说 ,RL提高了VOH,但不需要它来实现TTL兼容性。
我认为,高侧FET损耗会降低输出电压,因此RL用于提高VOH。
数据表VOH为4.1V最小值和4.8V最大值,如果添加了RL,VOH将以5V闭合更多电压。
我还认为LMC555是一样的,因为这两种器件都是CMOS器件, 此外555计时器是非常流行的系列,电路几乎是一样的。
这些考虑因素是否正确?
感谢您的巨大帮助。
此致,
信一