This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:I2C通信问题

Guru**** 2766135 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/571482/cdcm6208-i2c-communication-problem

部件号:CDCM6208

大家好

我们使用I2C (1V8 DVDD)通信模式对cdcm6208进行编程, 但是,我们经常遇到通信错误或读取编程数据错误(在这种情况下,芯片未正确编程),我们有两块板,它们的设计和布局不同,V1和v2设备都存在问题,有人能帮我们吗? 我们的通信I2C软件已经过其他设备的充分验证,并在我们的许多项目中使用,随着正确的上升/下降时间,时间安排似乎是正确的, 查看EVM,我们看到I2C始终连接到3V3导轨,但数据表也允许1v8连接。是否需要遵循某些程序顺序?
谢谢
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了,DVDD上有噪音。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,很高兴您能够确定问题的根源。

    73岁
    Timothy