This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:是否需要拉高LMC555输出引脚?

Guru**** 2932120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/572198/lmc555-should-we-need-pull-high-lmc555-output-pin

部件号:LMC555

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,我们是否需要将LMC555输出引脚拉高?
因为如果我们按照数据表第8页图3进行设计,那么即使我手动触发低电平,输出也将始终保持高电平。

但如果我们拔出高输出引脚,则功能正常。

我们在数据表上没有看到任何输出状态描述,您是否可以帮助我们分享您的经验?
感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒诚,

    如果扳机保持在低位(~复位为高位),则输出将始终为高位。
    如果触发器高到足以达到RC时间常数,则输出将低。

    触发器负脉冲宽度需要比输出正脉冲宽度短。