This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Survey 50MHz晶体或振荡器解决方案

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61A2-100M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/571899/survey-50mhz-crystal-or-oscillator-solution

主题中讨论的其他部件:LMK61A2-100m

您好,先生,

我可以知道TI的50MHz晶体或振荡器解决方案可以取代以下规格吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../S5032A_2D00_050000_2D00_T12_2D00_DDC_2D00_YTA_5F00_final_5F00_selection.pdf</s>5万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wen:

     请查看LMK61A2-100M: http://www.ti.com/product/lmk61a2-100 m 。  页面右侧是Customize Your振荡器工具,在Custom Frequency (自定义频率)框中输入50,单击Simulate with Clock Architect (使用时钟架构师模拟),您将获得50MHz振荡器电路。

    请告诉我您的成功和设计接受程度。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件为Webench报告:

    e2e.ti.com/.../LMK61A2_2D00_50MHz.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢您的大力支持!
    1. LMK61A2-100M外部RC元件频率变为50MHz?
    2.对吗?我们的样本的旧版本是LMK61A2-100M00SIA?
    3.当前客户关注的IC规格注释“驱动电平可驱动高达350 µW”导致了调查TI解决方案。
    4. 我如何知道我们的振荡器驱动能力? 因为我需要向客户解释。