This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/572009/lmk04828-lmk04828

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件:DAC38RF83,LMK0.4808万

SIRS:

我正在尝试将LMK0.4828万B连接到DAC38RF83和Lattice ECP5-5G FPGA,我正在使用德州仪器(TI)的PDF文档tidrpe0.pdf作为参考设计。

 在tidrpe0.pdf文档的第5页上,针脚34和35表示它们连接到NB7V33M 10GHz时钟。

针脚43和44显示它们连接到122.88MHz VCXO振荡器。

我有其他德州仪器(TI)的参考文档,这些文档显示了与LMK0.4828万B连接的相同时钟,我们无法确定德州仪器(TI)是如何得出这些时钟的。  LMK0.4828万 pdf和DAC38RF83文档对此也不清楚

在同一文档页面上,针脚49和50连接到FPGA。  为什么要将SDCLKOUT输出信号连接到FPGA?

谢谢你。

Randy Draper

RD Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Randy:

    [报价用户="Randy Draper"]

     在tidrpe0.pdf文档的第5页上,针脚34和35表示它们连接到NB7V33M 10GHz时钟。

    针脚43和44显示它们连接到122.88MHz VCXO振荡器。

    [/引述]

    LMK0.4828万有多个使用案例。  双回路抖动消除器,单回路时钟发生器和分布。

    在双回路抖动消除器模式(参见数据表中的图17)中,CLKin0,1或2允许输入到PLL1,PLL1使用外部VCXO输入到OSCin。  OSCin为PLL1提供反馈时钟,并为PLL2提供参考,从而允许内部VCO锁定和提供输出时钟。

    现在LMK0482x还没有更新为可能使用案例的更简单的方框图, 但是,如果您查看图17中的LMK0.4808万数据表(类似于LMK0482x,但不支持JESD204B),您会看到OSCin被用作PLL2的参考,内部VCO锁定到参考。  最后,图19说明了CLKin1可以直接驱动输出的时钟分布情况。  在此模式下,CLKin1 (Fin)允许最高3.1 GHz。

    希望这会有所帮助。

    在同一文档页面上,针脚49和50连接到FPGA。  为什么要将SDCLKOUT输出信号连接到FPGA?[/QUOT]
    在JESD204B中,所有逻辑器件和转换器都获得SYSREF,以便可以重置其LMFC。

    73岁
    Timothy