This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在定制板中选择晶体振荡器选件的电路中的二极管时出现问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/581048/trouble-with-choosing-diode-in-circuit-for-crystal-oscillator-option-in-custom-board

你好!

我正在使用原理图中的LKM040xx开发定制板。 我们根据LMK040xx数据表和TI评估板方案提供了原理图。 由于TI的文档,我们选择了SMV1249-074LF变阻器二极管。 但我们在任何商店都找不到SMV1249-074LF二极管。 您是否可以帮助您选择具有相同特性的类似单封装和双封装二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑使用SMV1249-040LF,这似乎是同一性能特性系列中的单个二极管,但通常您需要其中两个来替换一个SMV1249-074LF。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持! 但你也能告诉一些类似的二极管是由另一家公司生产的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向上! 仍然需要其他公司生产的类似二极管。 我们找不到这样的单二极管和双二极管。 有人能帮忙吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在查看Digikey时发现了一些常用阴极双二极管的可能性:

    SkyWorks:SMV1253-004LF (规格0.3 至4.7 V)
    Infineon:BBY6605WH6327XTSA1 (6327 (似乎规格为1 V至4.5 V)
    ON Semiconductor:SVC236 (规格为1 V至6 .5)
    NXP:BB201 (规格为1 V至8 V,图形至0.5)
    二极管集成(Zetex):ZV952V2TA (规格为0.5 V至2.5 V)
    Toshiba:1SV228 (规格为3V至8V,图解降至1V)

    以下是一些单打:
    Skyworks:有很多选择。
    Infineon技术:BBY 65-02V H6327 (0.3 至4.7 V规格)
    NXP:BB131,BB135 (0.5 V至28 V规格)

    根据总电容或调整范围,我没有详细比较它们/您可能需要的内容,但这应该是您的开始。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Timothy! 它将给我们一些新的想法