This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2934:数据表问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/582532/tlc2934-datasheet-question

部件号:TLC2934

您好,

A对 TLC2934 数据表有疑问:

数据表的第3页写的是:

"注:6. 输入VCO VDD的电流,当VCO抑制= VDD,PFD被禁止时。'

第2页写的是:

'VCO输出端子。 当VCO抑制=高时,VCO输出为低。'

在我看来,注释6应该 是"当VCO抑制= VDD,VCO被抑制时,电流进入VCO VDD "

我错了吗?

提前感谢您。v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farag,

    当VCO禁止= VDD时,您可以正确确定VCO被禁止。 注释仅说明测量VCO电源电流(抑制)的测试条件。 测量VCO电源电流时,PFD被禁用,因此不会将其计入电流消耗。

    同样,在第4页上,当测试PFD电源电流时,VCO输出被禁止。

    此致,

    -Tim