This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2595EVM的交付周期在哪里?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, TICSPRO-SW, LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/585367/lmx2594evm-where-is-the-lead-time-for-lmx2595evm

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件: TICSPRO-SWLMX2594USB2ANY

我喜欢何时能够购买LMX2594EVM

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2594EVM将于下周上市购买。

    谢谢!

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julian:

    LMX2594EVM的可用性是否有任何更新? 它仍然缺货。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adnan,

    这些电子邮件今天备妥,今晚应该在网上更新。  

    您仍应能够下单,一旦EVM准备就绪,此订单将立即发货。

    谢谢!

    朱利安

    如果我的帖子回答了您的问题,请单击"验证答案"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Julian的回答。
    我是否需要"Reference Pro"板来使用TICSPRO-SW对LMX2594EVM进行编程? 在用户指南(SNAU210)中,有另一个板的名称含糊不清,名为"Reference Pro"。 我在TI网站上的任何地方都找不到它。 即使在谷歌 "reference pro"网站:TI.com 也没有返回任何有用的结果。

    我将使用信号发生器在外部提供LMX2594参考。 我只需要一个电路板来对LMX2594进行编程。 USB2ANY能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    无需回复我上一篇帖子。 我进行了一些挖掘,发现参考专业版包含在LMX2594EVM中: http://www.ti.com/tool/lmx2594evm

    但EVM仍缺货。 即使有库存,我也很难直接从TI商店购买。 如果在Digikey或mouser上提供了LMX259EVM,我可以更轻松地获得它。 您知道它何时可在DigiKey上使用吗? 它显示在摩斯上,但当前显示为无库存。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adnan,

    正确。 Reference Pro包含在LMX2594EVM中,它将提供SPI接口来编程LMX2594合成器。

    我不确定它何时或是否在DigiKey上可用。 我们  已经制作和测试了电路板,因此这些电路板应该很快就会"库存"。

    正如我所说的,即使是缺货,您也应该能够下单,一旦准备好发货,董事会就会立即发货。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息,您可能已经订购了。EVM现货供应。此致,Simon。