This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4808万:CodeLoader4已丢失其组合框文本

Guru**** 2941410 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/584273/lmk04808-codeloader4-has-lost-its-combobox-text

部件号:LMK0.4808万
主题中讨论的其他部件:CODELOADERTICSPRO-SW

我在我的Windows 10 PC上升级到4.20 Tm2,我的组合框从:

我在单独的PC上执行了全新安装,相同的.Mac文件看起来不错。

我卸载并重新安装了几次,但都没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一篇文章中缺少图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我想知道这是否会受到虚拟商店的影响? 当安装到默认位置时,我知道Win7上的以下目录是用.ini文件创建的,因为CodeLoader是在Windows的UAC (用户访问控制)功能之前写入的。
    C:\Users\<您的用户名>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Texas Instruments \CodeLoader 4.

    另一种选择是使用TIC Pro软件(ticspro-SW),该软件不会尝试将用户数据存储在程序目录中,该软件也支持LMK0.4808万。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:
    我从"C:\Users\<您的用户名>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Texas Instruments \CodeLoader 4"中删除了ini文件,然后启动CodeLoader 4,组合框再次工作。
    CodeLoader替换了我删除的ini文件。

    我将LMK0.4808万B.ini与旧的进行了比较,在命名方面存在差异,这可以解释为什么会丢失名称。
    旧:VAL1.2702万=LVPECL (700 mVpp)
    新:VAL127_02=LVPECL (700 mVpp)

    新的codeldr.ini具有附加的设备