This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:输出占空比

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/585081/cdcm6208-output-duty-cycle

部件号:CDCM6208

在输出特性表[例如7.17 LVDS]中,输出占空比指定为:

测试条件:未处于旁路模式,Y[3:0]= 47.5 % - 52.5 % ,Y[7:4]= 45 % - 55 %

1)我是否应该将其理解为,无论输出分压器设置如何,占空比都将处于此范围内?

2)处于旁路模式时,占空比是多少?

谢谢!
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)正确,PLL输出时钟上存在占空比校正。

    2)在旁路模式下,输出占空比将基于时钟输入占空比+/- 5 % (典型ODC变化),因为在旁路模式下没有占空比校正。

    此致,
    艾伦